This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981EVM:TPS65981EVM USB 拉电流和 DP 灌电流

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65981EVM, TPS65981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/906421/tps65981evm-tps65981evm-usb-source-and-dp-sink

器件型号:TPS65981EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65981

我对使用两个 TPS65981器件的潜在系统配置有疑问。 我需要器件的每一侧都执行拉电流和灌电流功能。 系统侧为 DP 拉电流并灌电流 USB、而主机(PC)侧为 DP 灌电流(将连接到显示屏)并为 USB 拉电流。 我随附了 TPS65981EVM 用户手册中的图5的编辑版本、以说明系统。 这种配置是否可以通过 TPS 来实现、或者一个 TPS 器件能否仅拉/灌两种类型的信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenneth、

    TPS65981自身能够支持此功能。 它可以配置为 DRP、适用于您设计的任何系统。 但是、扩展 EVM 的硬件不允许您要求的双向数据流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Adam。

    感谢你的答复。 在您的脑海中、您是否知道我可以使用的任何其他器件、或者我可以使用 EVM 构建此设置的任何方式?

    谢谢、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    再次查看图表后、您是否希望系统同时用作 DP 拉电流和 USB 灌电流? 如果是、则无法实现。 C 型 PD 器件可让您的系统同时成为 DFP 和 UFP (DRP)、但不能同时成为。 在两个连接的器件之间的任何给定时间、一个将传输数据(DFP)、另一个将接收数据(UFP)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、不可能同时在电缆的同一侧具有来自拉电流的有源 DisplayPort 链路和 USB 2.0灌电流器件? 这是不幸的、正如我们所希望的那样、我们看到了 DisplayPort 输出、也对 FPGA 进行了重新编程、并仅使用一根电缆与其 UART 进行通信。

    是否可以在运行时在端口方向之间切换而无需重新编程 TPS65981的固件? 例如、禁用 DisplayPort 链路、通过同一电缆以 USB 2.0接收器的形式与应用板进行通信、然后通过板载开关或 I2C 器件进行切换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是不可能的。  

    是的、这是可能的。 您可以发出端口断开连接、然后更改配置、其中 TPS65981现在仅用作 UFP 而不是 DFP。