大家好、
我的客户询问与 ULPS 相关的问题、如下所示。
您能支持低效技术吗?
1) 1) 1)输入 ULPS 可节省多少电流?
2) 2)从 ULPS 返回后是否需要重新配置寄存器?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户询问与 ULPS 相关的问题、如下所示。
您能支持低效技术吗?
1) 1) 1)输入 ULPS 可节省多少电流?
2) 2)从 ULPS 返回后是否需要重新配置寄存器?
此致、
您好、Mandeep、
感谢您的回复。
您能否在第19页修订版 B 数据表的 tWAKEUP 说明中确认 ULPS 的含义?
我认为这意味着7.4.23中提到的 output_sleep_State。 (ULPS = CSI-2发送器睡眠模式)
客户想知道、
1) 1)通过将 CIS-2发送器设置为 OUTPUT _sleep_State (OSS_SEL=0)节省了多少电流。
2) 2)从 output_sleep_State 返回后需要对寄存器进行任何重新配置。
3) 3)从 OUTP_SLEEP_STATE 唤醒的时间
此致、
Noboo
Noboo 您好、
不同的是、ULPS 将 CSI TX 置于 LP-00状态。 OSS_SEL 将 TX 置于 HS-0状态。 为了将 CSI TX 置于 ULPS 状态、必须设置寄存器0x33[3:2]= 11、以使时钟和数据通道进入 LP-00状态、或者如果您只希望数据通道进入 LP-00状态、则将其设置为01。 如果 要恢复正常操作、请将寄存器位设置为00。 我们没有针对这种情况的电流值。 根据 CSI 规范、只有一个最短时间、即1ms。
此致、
Mandeep Singh