This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:有关 ULPS 的问题

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/905314/ds90ub954-q1-question-about-ulps

器件型号:DS90UB954-Q1

大家好、

我的客户询问与 ULPS 相关的问题、如下所示。

您能支持低效技术吗?

1) 1) 1)输入 ULPS 可节省多少电流?

2) 2)从 ULPS 返回后是否需要重新配置寄存器?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noboo 您好、

    我们没有在数据表中定义 ULPS 模式。 您是否询问器件的断电情况以节省电流? 如果是、则可以通过切换 PDB 引脚将该器件置于断电状态。 我们在数据表中的 IDDZ 下对关断电流值进行了规格、请参阅。 PDB 不能由寄存器切换、它必须由引脚完成。

    此致、
    Mandeep Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mandeep、

    感谢您的回复。

    您能否在第19页修订版 B 数据表的 tWAKEUP 说明中确认 ULPS 的含义?

    我认为这意味着7.4.23中提到的 output_sleep_State。 (ULPS = CSI-2发送器睡眠模式)

     

    客户想知道、

     1) 1)通过将 CIS-2发送器设置为 OUTPUT _sleep_State (OSS_SEL=0)节省了多少电流。

    2) 2)从 output_sleep_State 返回后需要对寄存器进行任何重新配置。

    3) 3)从 OUTP_SLEEP_STATE 唤醒的时间

     

    此致、

    Noboo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noboo 您好、

    不同的是、ULPS 将 CSI TX 置于 LP-00状态。 OSS_SEL 将 TX 置于 HS-0状态。 为了将 CSI TX 置于 ULPS 状态、必须设置寄存器0x33[3:2]= 11、以使时钟和数据通道进入 LP-00状态、或者如果您只希望数据通道进入 LP-00状态、则将其设置为01。  如果 要恢复正常操作、请将寄存器位设置为00。  我们没有针对这种情况的电流值。 根据 CSI 规范、只有一个最短时间、即1ms。

    此致、
    Mandeep Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mandeep、

    非常感谢您的澄清。

    我是否可以转到电子邮件以了解其他几个问题?

    此致、

    Noboo