This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C363B:工作温度。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C363B, DS90CR215, SN65LVDS93B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/906108/ds90c363b-operation-temperature

器件型号:DS90C363B
主题中讨论的其他器件:DS90CR215SN65LVDS93B-Q1

你(们)好。

DS90C363B 的℃温度范围为"-10℃~70 ̊ C"。

我的 ℃需要-40℃~80 ̊ C 的工作温度范围。

发送器以外的器件具有宽温度范围。

是否存在接近 DS90C363B 的宽温度范围和特性

为什么温度范围较窄?

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    DS90CR215或 SN65LVDS93B-Q1均可作为可能的替代产品。  

    DS90C363B 不是汽车级器件、因此其温度范围更窄。

    此致、

    蔡夏利