Other Parts Discussed in Thread: DS90C363B, DS90CR215, SN65LVDS93B-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90C363B 主题中讨论的其他器件:DS90CR215、 SN65LVDS93B-Q1
你(们)好。
DS90C363B 的℃温度范围为"-10℃~70 ̊ C"。
我的 ℃需要-40℃~80 ̊ C 的工作温度范围。
发送器以外的器件具有宽温度范围。
是否存在接近 DS90C363B 的宽温度范围和特性?
为什么温度范围较窄?
此致。
Kengo。