This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:器件有什么问题?

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/905576/tusb212-what-is-wrong-with-the-device

器件型号:TUSB212

尊敬的所有人

   我使用 TUSB212RWBR 器 件、正如下面的原理图所示、但我发现使用 PCBA 的 D1M/D1P 引脚上没有输出、我测试了 VCC 为3.3V、并将 DC_BOOST 信号的电压更改为3.3V、GND 和1.65V、但没有激活状态。

  您能帮我检查它有什么问题吗?  非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D1P 应短接至 D2P、D1M 应短接至器件下方的 D2M。  有关原理图示例、请参阅数据表的第8.2.2节、有关布局示例、请参阅图7;有关布局示例、请参阅图22。

    该器件设计为直接填充在 DP/DM 迹线上、以免断开迹线连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    USB 2 DP 和 DM 必须从 D1x 侧短接至 D2x 侧。 请参阅 图7。 数据表中的参考原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Undrea

       我已经检查了数据表、它与您描述的完全相同、我将 根据数据表更改 SCH 和 PCB。

       但我无法理解如果短路,设备如何实现调节功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、此器件使用专有方法在不中断布线的情况下调节信号。 这使得器件布局设计更加灵活、并且无需更改布局即可将器件添加为 BOM 选项。