请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB212 尊敬的所有人
我使用 TUSB212RWBR 器 件、正如下面的原理图所示、但我发现使用 PCBA 的 D1M/D1P 引脚上没有输出、我测试了 VCC 为3.3V、并将 DC_BOOST 信号的电压更改为3.3V、GND 和1.65V、但没有激活状态。
您能帮我检查它有什么问题吗? 非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人
我使用 TUSB212RWBR 器 件、正如下面的原理图所示、但我发现使用 PCBA 的 D1M/D1P 引脚上没有输出、我测试了 VCC 为3.3V、并将 DC_BOOST 信号的电压更改为3.3V、GND 和1.65V、但没有激活状态。
您能帮我检查它有什么问题吗? 非常感谢。