请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TFP401 大家好、
我的客户希望使用 Raspberry Pi 结构来构建他们的产品。 他们希望使用 SC7283驱动面板并需要 DVI/HDMI 输入源。 它们是否可以将 TFP401用作 TMDS RX? TFP401是否可以支持 SC7283所需的8~12MHz DCLK? 感谢您的回答。
https://www.orientdisplay.com/pdf/SC7283.pdf
此致、
程介南