This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401:SC7283支持480*272

Guru**** 2550550 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/902778/tfp401-480-272-support-with-sc7283

器件型号:TFP401

大家好、

 我的客户希望使用 Raspberry Pi 结构来构建他们的产品。 他们希望使用 SC7283驱动面板并需要 DVI/HDMI 输入源。 它们是否可以将 TFP401用作 TMDS RX? TFP401是否可以支持 SC7283所需的8~12MHz DCLK? 感谢您的回答。

https://www.orientdisplay.com/pdf/SC7283.pdf

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    不能、TFP401不支持低频。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K:

     客户使用 Raspberry Pi 的 HDMI 输出设置 DCLK= 9MHZ、其面板可在测试中通过 TFP401显示。 由于这是超规格条件、此工作条件下是否存在任何侧问题? (可能无法保证每个连接或...?)

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    是的、我们不能保证每个连接都使用9MHz。 一个面板可能可以正常工作、但它们可能会在不同的面板上看到闪烁。 我们也不会为他们的系统可能面临的任何问题提供支持、因为他们使用的器件超出了数据表中指定的限制。

    此致、

    I.K.