This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216EVM:间歇性进入关断模式

Guru**** 2919670 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216, TUSB216EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/904655/tusb216evm-entering-shutdown-intermittently

器件型号:TUSB216EVM
主题中讨论的其他器件:TUSB216

我已经使用2个 TUSB216器件测试了我们的 USB 2.0高速电缆、其中一个器件有时无法启动。 相反、它将进入关断模式。 确切的行为似乎受到所选升压电平的影响。  

我们的设置如下所示、将 TUSB216EVM 电路板拼接在 PCA E 上的集线器和 PCA C 上的连接器之间的4m 电缆中  

我在运行 USB 信号质量眼图时、两个 TUSB216器件都保持在复位状态、然后在升压0和升压3上都启用、以确定系统中器件的升压功能。

我注意到、电缆中间的集线器附近的 TUBS216并不总是会出现、而是将保持关断状态、这取决于数据表表表1中的 CD 和 ENA_HS 引脚。 当两个器件的升压均为0时、有时两个器件都会启动、有时一个器件会保持关断状态。 当两个器件的升压均为3时、有时两个器件都会启动、几秒钟后、电缆中集线器附近的器件会关闭。 在其他时间(升压为3)、电缆中靠近集线器的器件根本不会出现、但会保持关断状态。

我已经检查了 VCC 斜升时间和复位斜升时间、以验证是否满足数据表规格、所有规格都显示在规格内。  

您对设备未启动或未保持启用状态时在此处发生的情况有什么看法吗?

谢谢、

Edthan Rhodes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    您可以将关断视为空闲状态、其中未启用升压。 似乎两个器件都无法进入测试模式。 器件进入测试模式的方式可能会因连接的元件以及 DP 和 DM 上看到的元件而异。 使用两个 TUSB216进行测试有时可能比较复杂。 我建议您从外部为两个 TUSB216供电、并在集线器之前将它们连接到示波器  

    请问您的应用是什么? 您是否正在开发有源电缆?  通常、在需要转接驱动器之前、兼容的主机和集线器最多可驱动5m 的 USB 电缆。 集线器后面4m 电缆的两个 TUSB216可能不需要通过远端眼图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的回答。 我正在系统中的实时流量上运行信号眼图、因此我不会尝试将 TUSB216置于测试模式。 我没有任何固定装置或固件来启用测试模式。 VBUS 一直保持在~5V、直至 PCA C 和 PCA D  

    我不确定我是否理解您对示波器连接位置的建议。 目前、我正在探测 PCA E 和 PCA D 以查看远端眼图。

    被测电缆是一根有源8m 电缆。 从电缆插头到 PCA C (而不是 USB 2.0连接器)的匹配连接器上的 USB 信号显著衰减 因此、我的目的是查看是否可以设置位于 PCA C 上的 TUSB216以及(可能)位于 PCA E 上的另一个 TUSB216、从而显著增加通信链路两端的信号质量裕度。 我们可能会使用单个器件。  

    我的问题是、我不知道为什么器件有时不会对信号进行升压、我也没有解释为什么这会基于数据表。

    感谢你的帮助。

    Edthan Rhodes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    我假设您使用的是标准 USB 2测试装置和设置。 如何从主机生成 USB 2数据? 总线上是否发生了一致的事务? 总线可能会进入空闲状态、从而导致 TUSB216关闭升压。  我建议使用 USB 2测试数据包来测量系统的眼图。 这是在 USB 2 HS 合规性中使用的方法。 在此模式下、USB 主机将持续发送测试数据包、TUSB216将始终在此测试模式下启用升压。

    您是否在直接探测 DP/DM 线路时使用高阻抗探头? 在此设置中、TUSB216需要查看集线器下游器件的 USB 2 HS 枚举、以启用其升压。 使用低阻抗探针进行探测将影响 TUSB216检测到的 HS 枚举(&端接)。  

    我已经在10m 电缆两端使用两个 TUSB216测试了类似的有源电缆应用。 在本例中、我使用了标准 USB 2测试数据包。 您可以在下面链接的线程中看到任何示例眼图。

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/873193

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    我正在使用以下设置、并根据 Keysight 的建议设置浏览实时流量、以测量信号质量。

     我们的最终实施可能会在电缆插头/插座和到 PCA D 的板间连接之间放置一个 PCA C 上的 TUSB216、并可能在集线器和固定电缆连接之间放置另一个 PCA E 上的 TUSB216。 我们希望提供高于通过眼图的裕度、以解决电缆差异。

    我担心的是、TUSB216将关断、串联两个器件、尤其是在我不了解正在发生的情况下进行更高升压时。 如果您可以向我指出一些问题、以便在 TUSB216 IC 上验证为什么它有时不能保持启用、我会更舒服、尤其是在最终设计中不会出现一些设置问题时。  

    下面仅显示了启用了 PCA C 的 TUSB216的远端眼图示例。

    具有升压功能的 PCA E:

    带升压功能的 PCA D:

    下面显示了两个 TUSB216器件均已启用的远端眼图示例。

    具有升压功能的 PCA E:

    带升压功能的 PCA D:

    谢谢、  

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    由于两个转接驱动器彼此相对靠近、因此您和您使用的是升压3、因此总线上的升压过多。 我建议改用升压2级。