This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:EyeScan 工具的 TUSB3410固件

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/904650/sn65dp159-tusb3410-firmware-for-eyescan-tool

器件型号:SN65DP159
主题中讨论的其他器件:TUSB3410

您好!

我在其他论坛文章中已经了解到、TUSB3410评估板需要不同的固件构建才能与 EyeScan 软件连接(与 DP159芯片配合使用)。 如何获取此固件?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     适用于 Dp159的 eyescan 软件与 TUSB3410无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他几个论坛回答说、EyeScan 软件仅连接到 TUSB3410芯 片(例如、问题链接到此芯片)。 我倾向于相信这些说法、因为"TUSB3x10_I2C_API.dll"是安装了 EyeScan 软件的唯一 DLL 文件。

    如果您有从 DP159中提取 EyeScan 数据的替代方法、请告诉我。 据我所知、DP159中的所有 EyeScan 寄存器均未记录(或需要 NDA 才能记录)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB3410默认为 USB 转 UART 桥接芯片。 为了与 DP159 EyeScan SW 配合使用、需要使用特殊固件将 TUSB3410从 UART 更改为 I2C。 请接受我的友谊请求、我将向您发送固件。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已接受您的朋友请求。 您能否确认是否有其他方法可用于连接 EyeScan 软件或读取 DP159 EyeScan 寄存器? 我有一个 TUSB3410模块、但想知道是否可以使用我们的定制设计(无需签署 NDA)获取相同的信息。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用私人消息向您发送了 TUSB3410 I2C 固件、请检查。

    您只能将 TUSB3410与 EyeScan 软件配合使用、因为 EyeScan 软件会查找 TUSB3410 PID 和 VID。 如果没有 TUSB3410 VID 和 PID、EyeScan 将无法正常工作。

    如果您不使用 EyeScan SW、则可以使用任何 I2C 主设备访问 DP159寄存器。   

    您是否看到 DP159有一个特定的问题? 大多数 DP159操作可使用其数据表中的可用信息来执行。 附加寄存器主要用于调试。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的快速响应。 我收到了固件、但无法将其刻录到 TUSB3410 EEPROM 中。 我似乎无法使 TUSB3410 EVM 进入 EEPROM 刻录程序所需的 HID 模式。 TUSB3410显示为 COM 端口、但当我卸载该驱动程序并尝试安装 Aploader 驱动程序时、安装失败(可能是驱动程序签名问题?)。 好像我在这上面倒了一个兔子洞,所以我现在要放弃这条路。

    我们将 DP159用作定制板上的 DisplayPort 重定时器。 我们已经能够对其进行配置并执行链路训练和通过它接收视频数据。 由于我们的器件在4个通道上以5.4 Gb/s 的速率运行、因此我们希望更清楚地了解我们的 SI 和时序裕度。 EyeScan 软件似乎是完成此任务的完美工具。 但我似乎找不到任何有关 DP159内 EyeScan 寄存器的重要文档。 我很高兴使用 I2C 主设备从 DP159读取 EyeScan 数据、但我没有找到有关如何解析数据的任何文档。 您能告诉我这些信息的位置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果安装了 COM 端口、Windows 将自动加载 UART 驱动程序。 您必须打开设备管理器、选择 TUSB3410 串行端口设备、然后右键单击"更新驱动程序软件..."。 将驱动程序切换到 TUSB3410_EEPROM 刻录机驱动程序。 如果您在可用驱动程序列表中看不到这一点,则可以手动浏览到它。 它应该位于"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments Inc\TUSB3x10 EEPROM Burner\Adoader "

    EyeScan SW 在接近6G 的数据速率下存在错误、无法正确解读眼图。 眼图看起来是这样的

    您必须将眼图解释为:

      

    遗憾的是、我没有 EyeScan 源代码。

    谢谢

    David