您好!
我正在为包括 TUSB9261在内的客户设计一个项目。 目前、我已经验证了电源轨并对其进行了调整以满足勘误表要求。 尽管 Windows 10 (1903)会将其拾取、但我会收到"器件描述符错误"。 下面是我在 GPIO 上看到的活动:
- GPIO0 (FW Heartbeat)-这只是保持低电平、永远不会尝试变为高电平。
- GPIO1 (SS USB 链接)-虽然尝试在主机设备(Windows 10)上进行链接、但这也是低电平
- GPIO2 (HS/FS 挂起)-这仍然是低电平。
- GPIO3 (按钮)-保持 NC 状态、在使用内部 PD 时为低电平。
- GPIO4 (总线供电或自供电指示器)-在原始设计中、它保留为 NC、因为我们始终希望它打开。 由于12V 电阻分压器将其置于接近该电压的位置、电流返工尝试将 pu 更改为3.3V/4.7K。 在芯片提供3.3V 电压之前、这是否需要从12V 电源中获得高电平? 这将确保在3.3V/1.1V 电压轨上升之前具有稳定的输入、并且是稳定的。 如果是、这是可以完成的返工。
- GPIO5 (SS USB 链路状态1)-示波器显示此为低电平。
- GPIO6 (USB 2.0连接)-示波器再次显示为低电平。
- GPIO7 (USB SS 连接)-示波器显示为低电平。
- GPIO8 (UART Rx)-保持 NC 状态、但探测引脚显示该引脚始终为高电平。
- GPIO9 (UART Tx)-保持 NC 状态、但探测引脚显示这始终为高电平。
- GPIO10 (未定义)-这是因为 NC 没有探测到这个。
- GPIO11 (电源故障输入)-示波器显示该电压接近~400mV。
值得一提的是、这包括 USB Vbus 的电阻分压器。 此外、还存在晶体活动、并已使用高精度设备进行测量、以符合规格、从而使芯片的一部分处于活动状态。 此外、所有 HSIO 信号均已仿真、阻抗控制板已通过验证。
我假设存在电源故障问题、尽管我拥有的唯一指标是3.3V 压摆率慢于数据表要求的~1.5ns 上升和下降时间。 这样做是为了满足勘误要求、即在3.3V 上升到高于其输入高电平之前使1.1V 保持稳定。 此外、我还手动使用 RESET 引脚尝试对其进行复位、但这也不会产生任何问题。
最后、有一个 SPI EEPROM 已连接、但当前没有 FW、我无法通过刻录器刷写 FW、但如果认为有问题、可以使用 Dediprog SPI 闪存工具手动刷写。 还提供了原理图和布局供查看。
谢谢、