请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB211 您好!
你好。 希望这里一切都好。
我们的客户使用 的是 TUSB211。 在其生产测试中、当芯片 VCC、D1P、D1M、D2P、D2M 引脚悬空(VCC 引脚通过去耦电容器连接到 GND 引脚)且 GND 引脚通过11k 电阻器连接到测试系统接地时、将出现初始状态。
在该初始状态之后、将向 D1P+D2P、D1M+D2M 和 GND 引脚轮流施加3V3电压。
他们想知道上述情况是否存在某种影响芯片可靠性的风险?
谢谢、祝您愉快。
此致、
Cedrick