主题中讨论的其他器件: TPS65982、 TUSB564
您好!
我正在项目中使用 TUSB546。
在 I2C 模式和翻转支持中感到困惑。
USB3.0 +双通道 DP + AUX 交替模式(VESA 引脚分配 D 或 F)
对于数据通道(SS 和 DP)方向;
CC 引脚还可用于正确的 SS+DP 总线路由?
如果我想在 I2C 模式下使用 TUSB546、是否应该根据 CC 引脚使用管理器器件(如微处理器或逻辑)来触发引脚?
因为、FLIP 引脚也是 I2C_SCL。 在 I2C 模式下、PD 控制器无法通过翻转引脚对其进行管理。
我不想在 GPIO 模式下通过硬件管理许多设置(例如 EQ)。
请您解释一下吗? 我怎么了?
谢谢。
Ali