This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546-DCI:如果 TUSB546处于 I2C 模式

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB546-DCI, TPS65982, TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/903825/tusb546-dci-if-tusb546-is-in-i2c-mode

器件型号:TUSB546-DCI
主题中讨论的其他器件: TPS65982TUSB564

您好!

我正在项目中使用 TUSB546。

在 I2C 模式和翻转支持中感到困惑。

USB3.0 +双通道 DP + AUX 交替模式(VESA 引脚分配 D 或 F)

对于数据通道(SS 和 DP)方向;

CC 引脚还可用于正确的 SS+DP 总线路由?

如果我想在 I2C 模式下使用 TUSB546、是否应该根据 CC 引脚使用管理器器件(如微处理器或逻辑)来触发引脚?

因为、FLIP 引脚也是 I2C_SCL。 在 I2C 模式下、PD 控制器无法通过翻转引脚对其进行管理。

我不想在 GPIO 模式下通过硬件管理许多设置(例如 EQ)。

请您解释一下吗? 我怎么了?

谢谢。

Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    正确、MCU 或更常见的 PD 控制器将通过 I2C 写入指示连接器朝向 TUSB546-DCI 的方向。 您可以参阅位 FLLIPSEL 以了解此功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的回答。 一些问题;

    1) 1)将使用 MCU。 PD 将处于从 I2C 模式。 (TPS65982)

    要处理它、我应该在 PD 控制器 I2C_1或 I2C_2 (系统或辅助通道)上使用哪个 I2C 通道?

    我认为,任何 I2C 通道都可以用于它。 对吧?

    DEBUG_CTL1和2引脚将用于 I2C 地址。

    2) 2)我宁愿使用 TUSB546上的 DP AUX - SBU 路径。

    我不必在 PD 控制器上使用 AUX 引脚? (这些引脚在未使用时将接地1-5k 电阻)

    因此、TUSB546可以通过 PD 控制器 I2C 寄存器、AUX - SBU1或2路径(在 TUSB 上)了解正确的方向。 对吧?

    3) 3)确保 CC 引脚的作用、正如我所知;

    当 USB-c 连接/断开到器件时、CC 引脚可在 PD 控制器上处理。 对吧? 就像连接/断开设备一样。

    我看到它可以在 CC_PIN_STATE 寄存器中执行它。

    因此、MCU/GPU (始终连接到 TUSB546)可以检测是否有任何器件由 PD_CC 引脚而非 HPDIN 引脚连接到自己的器件。

    灌电流侧将有 TUSB564器件。

    谢谢。

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    1) 1)我不是 TPS65982专家。 从数据表中可以看出、I2C 端口1和端口2之间似乎没有差异、但要获得更详细的答案、请发布一个新主题、将 TPS65982作为器件型号。 请记住、TUSB564将作为 I2C 从设备运行、因此 I2C 端口必须作为主设备运行。

    2) 2)否、您可以使用 TUSB564 SBU-AUX 开关代替 PD 控制器。

    3) 3) HPDIN 对于 DP 特定功能仍然很重要。 CC 线路用于连接/断开到连接器、USB-C 角色协商和 USB-C 电源协商等。 CC 线路不是 HPD 信号的直接替代产品。 而是来自 PD 控制器 GPIO。