This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65176B:SN65176B 电源电压低于4.75V

Guru**** 2928630 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65176B, THVD1520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/902755/sn65176b-sn65176b-supply-voltage-lower-than-4-75v

器件型号:SN65176B
主题中讨论的其他器件: THVD1520

您好,

SN65176B 的推荐电源电压为4.75V 至5.25V。 如果电压在 短时间内略低于4.75V、会发生什么情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莱纳、

    压降有多低、"短时间"有多长? 一般而言、我认为    功能和可靠性没有太大问题。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    这是 VCC 电压的测试波形。 请检查是否有 Rick。 电源电压为4.5V 呢?

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莱纳、

    您知道电压滴落的原因吗? 不过、我认为这不会影响 SN65176B 的运行。 如果电压低 至 4.5V、则器件可能无法满足数据表上的所有规格、如 VOD 或某些时序规格。 BTW、如果您有兴趣、有许多近期发布 的 RS-485收发器、还有一些 是 SN65176B 的引脚2引脚替代产品、如 THVD1520。   

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/849650

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao