This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:TS3DV642能否通过 HDMI2.0 TDR 测试?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/904119/ts3dv642-can-ts3dv642-pass-hdmi2-0-tdr-test

器件型号:TS3DV642

我们正在考虑在 HDMI 2.0端口(接收端口)上使用 TS3DV642。

根据过去的线程、某些用户未通过 此器件的 HDMI 2.0 TDR (Hot TDR)测试。

e.g)

e2e.ti.com/.../687146

e2e.ti.com/.../1983167

我 无法从这些线程中读取问题是否可以解决、因为该线程的通信已转移到直接邮件。

TS3DV642能否通过 HDMI 2.0 TDR 测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HDMI2.0 TDR 测试是一种系统测试、因此 正确设计的电路板需要通过开关保持100 Ω 差分阻抗。 在 TS3DV642中进行设计时、在指定 PCB 差分迹线阻抗时需要考虑其 Ron。

    或者、您可以在 TS3DV642的输出端放置转接驱动器/重定时器、以阻止 TS3DV642 Ron 效应。

    谢谢

    David