请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3DV642 我们正在考虑在 HDMI 2.0端口(接收端口)上使用 TS3DV642。
根据过去的线程、某些用户未通过 此器件的 HDMI 2.0 TDR (Hot TDR)测试。
e.g)
我 无法从这些线程中读取问题是否可以解决、因为该线程的通信已转移到直接邮件。
TS3DV642能否通过 HDMI 2.0 TDR 测试?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.