Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, EK-TM4C123GXL
Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C123GXL
请提供使用 TPS6598x 配置工具与 Tiva EK-TM4C123GXL 对 TPS65982部件进行编程的说明或说明链接。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, EK-TM4C123GXL
请提供使用 TPS6598x 配置工具与 Tiva EK-TM4C123GXL 对 TPS65982部件进行编程的说明或说明链接。
您好、Jose、
首先将以下二进制映像编程到 Tiva 板上。 接下来、将 Tiva 中的 PA7、PA6和 PA5连接到 FTDI 与 TPS65982共享的 I2C 通道、其中 SDA = PA7、SCL = PA6、IRQ = PA5。 接下来、将 GUI 中连接的器件更改为 Tiva、您应该会检测到它
尊敬的 Adam:
感谢您的说明和 Tiva C 映像。 我能够配置 Tiva C 板并读取其中的内容。 但是,写入新的 bin 文件失败,并显示以下消息:
EVM SPI 闪存期间遇到异常:擦除失败
'exceptions.exception'="">
和详细信息:
回溯(最近一次调用最后一次):
FLASH_SPI_FLASH 中的文件"DialogWindow.pyc"、第6512行
ERASE_SPI_FLASH 中的文件"device_rw.pyc"、第438行
异常
我似乎缺少 SPI 连接以继续。
为了写入该文件、我创建了一个虚拟项目、选择了 Tiva 适配器、选择了"Binary > Flash from binary "选项、并输入了 bin 文件路径。 我是否错过了任何内容或需要 SPI 连接?