This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:使用 Tiva EK-TM4C123GXL 进行 TPS65982编程

Guru**** 2811815 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/902379/tps65982-tps65982-programming-with-tiva-ek-tm4c123gxl

器件型号:TPS65982
Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C123GXL

请提供使用 TPS6598x 配置工具与 Tiva EK-TM4C123GXL 对 TPS65982部件进行编程的说明或说明链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    首先将以下二进制映像编程到 Tiva 板上。 接下来、将 Tiva 中的 PA7、PA6和 PA5连接到 FTDI 与 TPS65982共享的 I2C 通道、其中 SDA = PA7、SCL = PA6、IRQ = PA5。 接下来、将 GUI 中连接的器件更改为 Tiva、您应该会检测到它

    e2e.ti.com/.../TPS6598xEVM_5F00_TIVA_5F00_FW_5F00_v3p4.bin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的说明和 Tiva C 映像。 我能够配置 Tiva C 板并读取其中的内容。 但是,写入新的 bin 文件失败,并显示以下消息:

    EVM SPI 闪存期间遇到异常:擦除失败

    'exceptions.exception'="">

    和详细信息:

    回溯(最近一次调用最后一次):

    FLASH_SPI_FLASH 中的文件"DialogWindow.pyc"、第6512行

    ERASE_SPI_FLASH 中的文件"device_rw.pyc"、第438行

    异常

    我似乎缺少 SPI 连接以继续。  

    为了写入该文件、我创建了一个虚拟项目、选择了 Tiva 适配器、选择了"Binary > Flash from binary "选项、并输入了 bin 文件路径。 我是否错过了任何内容或需要 SPI 连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    在我之前的答复中、我说我正在对电路板进行编程、这可能会导致我假设我正在对 TPS65982 EVM 进行编程。 相反、我要对 TPS65982器件进行编程、该器件焊接在专有电路板上、可实现以下接入点:

    I2C (2)总线

    SPI 总线

    我不确定这是否会有任何影响、但我想澄清一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    您能否就我有关 SPI 错误的问题提供反馈? 我似乎需要将 SPI 控制连接添加到设置...

    此致、

    Jose Carmo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里 是 Tiva 板的 SPI 连接

    SPI_MISO = PB6

    SPI_MOSI = PB7

    SPI_CLK = PB4

    SPI_CSZ = PA3