This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:RoHS 豁免

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/903071/hd3ss3212-rohs-exemption

器件型号:HD3SS3212

大家好、

客户项目正在考虑使用此器件、但终端客户要求所有 BOM 均为"不使用 RoHS 豁免"。

我们将 HD3SS3212标记为"是"。 这是"铅< 1000 ppm"吗?

 我们是否有 HD3SS3212的引线< 1000ppm 版本?

谢谢。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    是的、HD3SS3212符合 RoHS 标准。 有关  器件的 RoHS 兼容版本、请参阅 www.ti.com/.../samplebuy。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!!!

    Andrew