请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HD3SS3212 大家好、
客户项目正在考虑使用此器件、但终端客户要求所有 BOM 均为"不使用 RoHS 豁免"。
我们将 HD3SS3212标记为"是"。 这是"铅< 1000 ppm"吗?
我们是否有 HD3SS3212的引线< 1000ppm 版本?
谢谢。
Andrew
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.