This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:在我的 PCB 中、波形指示灯亮起、其他两个指示灯不工作

Guru**** 2695575 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1162933/dp83640-in-my-pcb-the-spped-light-is-on-and-the-other-two-lights-are-not-working

器件型号:DP83640
尊敬的工程师:
我正在研究一个项目、以使用 MCU+DP83640实现 PTP1588时钟同步。 我已经绘制了 PCB 板的第一个版本、其原理图如图所示。 现在、我遇到了一些问题、描述如下:
1.这是我第一次使用 LWIP 进行外部网络连接,所以我选择 STM32CUBEIDE 进行配置;
2.我无法成功 Ping 计算机。
DP83640的速度指示灯亮起、但其他两个指示灯未亮起、我不知道如何解决。
我希望得到你的帮助。 当然、我将不遗余力地学习芯片的应用知识、并尽快完成项目。
祝你一切顺利!
图片、 请访问 https://postimg.cc/zHw6M0Mk
在 PCB 中、PHY1_PWRDOWN_NTN 和 PHY1_RESET_N 引脚由 MCU 配置为高电平、PHY1_X1_tmp 引脚是25MHz 的 OCXO。 我想在 MII 模式下配置 DP83640

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhixue:

    您能否共享原理图的 pdf 版本并直接将图像发布在消息中? 我无法访问该链接、因为网站已被阻止。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的教授,我不能肯定你能清楚地看到图片的内容。 如果没有、您能否向我发送您的电子邮件地址? 我将向您发送完整的 sch 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhixue:

    请允许我花一天或两天时间回答。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、我现在可以在我的计算机上链接、但我无法 ping 它的 IP 地址、我使用 MII 模式、我想问您、在此模式下、我需要从外部上拉哪些配置相关引脚? (包括 LED 引脚)、我必须加快项目的进度。 请尽快帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhixue:

    速度 LED 指示灯亮起和其他 LED 指示灯熄灭是奇怪的。 我认为我们应该读取一些寄存器来了解 PHY 的状态。

    您可以读取以下寄存器吗?

    1. 0x0001 (该寄存器显示 PHY 的链路状态)。 多次读取该寄存器会有所帮助。
    2. 0x0010 (PHY 状态寄存器)

    --
    此致、
    Gokul。