Other Parts Discussed in Thread: DP83640
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83640 尊敬的工程师:
我正在研究一个项目、以使用 MCU+DP83640实现 PTP1588时钟同步。 我已经绘制了 PCB 板的第一个版本、其原理图如图所示。 现在、我遇到了一些问题、描述如下:
1.这是我第一次使用 LWIP 进行外部网络连接,所以我选择 STM32CUBEIDE 进行配置;
2.我无法成功 Ping 计算机。
DP83640的速度指示灯亮起、但其他两个指示灯未亮起、我不知道如何解决。
我希望得到你的帮助。 当然、我将不遗余力地学习芯片的应用知识、并尽快完成项目。
祝你一切顺利!
图片、 请访问 https://postimg.cc/zHw6M0Mk
在 PCB 中、PHY1_PWRDOWN_NTN 和 PHY1_RESET_N 引脚由 MCU 配置为高电平、PHY1_X1_tmp 引脚是25MHz 的 OCXO。 我想在 MII 模式下配置 DP83640