Other Parts Discussed in Thread: DP83822EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83822EVM 您好!
关于使用 DP83822的想法、我看到 EVM 已准备好安装 SFP 连接器+框架、以便对100Base-FX (光纤)进行实验。
EVM 用户指南中介绍了要删除/添加的组件列表。
但最常使用的器件是 DP83822RHBR (如 BOM 中所列):它不支持光纤接口(仅在-IF 或-HF 衍生产品中可用)。
我认为 PHY 也应该用其中一个代替。
你同意吗?
此致
Alberto