This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822EVM:DP83822 EVM 上的100Base-FX。

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1158207/dp83822evm-100base-fx-on-the-dp83822-evm

器件型号:DP83822EVM

您好!

关于使用 DP83822的想法、我看到 EVM 已准备好安装 SFP 连接器+框架、以便对100Base-FX (光纤)进行实验。

EVM 用户指南中介绍了要删除/添加的组件列表。

但最常使用的器件是 DP83822RHBR (如 BOM 中所列):它不支持光纤接口(仅在-IF 或-HF 衍生产品中可用)。

我认为 PHY 也应该用其中一个代替。

你同意吗?

此致

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、  

    没错。 在这种情况下、如果所需的用例是光纤、则必须使用兼容光纤的 PHY。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    感谢您的回复。

    我有一个更新、今天收到了 DP83822EVM (来自 Mouser)-修订版2.0。

    与原理图上的内容相反、焊接在电路板上的 PHY 具有器件标识822HF、对应于83822HF、这是一款具有光纤支持的 PHY。

    对我来说、更好的是、我可以节省替代时间。

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    感谢您的更新。

    此致、

    Gerome