This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100DF410:器件工作温度超过85C、低于最大 Tj (150C)

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1163825/ds100df410-device-operating-beyond-85c-and-below-max-tj-150c

器件型号:DS100DF410

您好!

我们计划在 其中一个设计中使用特定部件 DS100DF410。

它用于高达10G 的速度

在105C 的环境温度下使用、数据表中提到的最高温度为85C。

3.仅使用重定时器的2个通道而不是4个可用通道。 (功耗预计将减少一半- 360mW)

4、根据数据表计算出的 Tj 约为125C、允许的最大 Tj 为150C。

问题:考虑到上述所有要点,我们是否可以继续使用本部分。 尤其是最高环境温度违例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果超过最高工作温度85°C、TI 无法保证符合数据表参数规格。

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于结温保持在限制范围内、我们是否可以继续?

    如果没有、是否有任何其他器件建议用于重定时器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IDS100DF410 C 结温的工作最大值为105C.150C、这是绝对最大值(即超过该值可能会损坏 IC)、而不是工作最大值

    谢谢、

    罗德里戈