请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS100DF410 您好!
我们计划在 其中一个设计中使用特定部件 DS100DF410。
它用于高达10G 的速度
在105C 的环境温度下使用、数据表中提到的最高温度为85C。
3.仅使用重定时器的2个通道而不是4个可用通道。 (功耗预计将减少一半- 360mW)
4、根据数据表计算出的 Tj 约为125C、允许的最大 Tj 为150C。
问题:考虑到上述所有要点,我们是否可以继续使用本部分。 尤其是最高环境温度违例。