This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PN:ALC8H-1AB513070001 MPN:DS560MB410

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1165603/pn-alc8h-1ab513070001-mpn-ds560mb410

请指定以下哪一项(如果有)描述适用于该器件: DS560MB410ZAS#

(1)电路元件(二极管、晶体管、电阻器、电容器、电感器、 等)在半导体或复合半导体材料(例如掺杂硅、砷化镓、锗、铟磷化物)的质量(本质上)和表面创建、并且不可分割地关联;

(2)混合集成电路、其中通过薄膜或厚膜技术获得的无源元件(电阻器、电容器、电感等)、 和有源元件(二极管、晶体管、单片集成电路等)通过半导体技术获得、通过互连或互连电缆、在单个绝缘基板(玻璃、陶瓷等)上组合到不同的设计和用途。 这些电路还可能包括分立式组件;

(3)由两个或多个互连的单片集成电路组成的多芯片集成电路、这些电路不可分割地与所有意图和目的相结合、无论是否在一个或多个绝缘基板上、是否带有引线框、但不带有其他有源或无源电路元件;

(4)多组件集成电路(MCO):一个或多个单片、混合或多芯片集成电路的组合、至少具有以下组件之一:硅基传感器、传动器、振荡器、谐振器或其组合、或执行标题8532、8533、8541下分类的文章功能的组件、 或电感器、这些器件可根据所有分类和用途、组成为集成电路等单个实体、作为一种组件、用于通过连接引脚、引线、焊球、焊盘、焊锡凸点、焊锡凸点、 或焊盘。

如果它不适合任何描述、请告诉我们最近的描述以及缺少哪些内容才能正确匹配。

此致、
Ioan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ioan、

     昨天、我们向您当地的 FAE 发送了与这些问题相关的电子邮件。 请联系您当地的 TI FAE 进一步讨论这些问题。

    此致、Nasser