Other Parts Discussed in Thread: BQ24392
主题中讨论的其他器件:BQ24392
连接配置中。
e2e.ti.com/.../TUSB319_2D00_Q1.pptx
当 TUSB319接受来自 CC 引脚信息的5V/3A 电压但 直流/直流电源没有3A 电流时、请告知我们系统行为。
此部件是否继续流动3A (导致输入电压下降?) ?
2.为防止输入电压下降,是否应将 Type-C 电流设置为1.5A?
如果它们设置了 Type-C 电流1.5A、请告知我们如何 接受苹果器件(2.1A、2.4A)。
如果他们想要支持 Type-C 和 BC1.2、请告知我们电路配置并为此发送应用手册。