This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB319-Q1:器件行为

Guru**** 2037690 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24392
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/924537/tusb319-q1-part-behavior

器件型号:TUSB319-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ24392

连接配置中。

e2e.ti.com/.../TUSB319_2D00_Q1.pptx

当 TUSB319接受来自 CC 引脚信息的5V/3A 电压但 直流/直流电源没有3A 电流时、请告知我们系统行为。

  此部件是否继续流动3A (导致输入电压下降?) ?

2.为防止输入电压下降,是否应将 Type-C 电流设置为1.5A?

如果它们设置了 Type-C 电流1.5A、请告知我们如何 接受苹果器件(2.1A、2.4A)。

如果他们想要支持 Type-C 和 BC1.2、请告知我们电路配置并为此发送应用手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、

    如果系统无法提供3A 电流、则不应将 TUSB319配置为通告3A 电流充电。 TUSB319只通告可用的电流并且不调节电流。  

    2.是的。

    TUSB319通过 CC 线路广播充电能力。 这是在 D+/D-上检测到的单独形式的苹果充电。 需要使用另一个器件来通告/检测此类充电。  

    需要 BQ24392等独立器件。 电路基本上是分开的、因此参考两个器件的数据表可以为您提供最佳信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malik-San

    感谢你的答复。

    关于您的答案4.

    请访问 attached.e2e.ti.com/.../TUSB319_2D00_Q1_5F00_BQ24392pptx.pptx

    如果他们将 BQ24392添加到其系统中并将 TUSB319 1.5A 置位、并且他们的直流/直流转换器可支持高达2.5A 的电流。

    在这种情况下,如果 Apple 2.4A 部件连接到 typedC,则选择哪种充电电流(1.5A 或2.4A)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kura-San、

    Apple chagrining 是通过 DP/DM 进行协商的、TUSB319不会抑制此功能、用于在2.4A 下进行更高电流充电。 协商第一个 CC 电流、然后如果发生 Apple 充电检测、器件将更新其电流消耗。   

    方框图对我来说很好。