This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:USB 3.0环回测试失败

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220, TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/927805/tusb1002a-usb-3-0-loopback-test-fail

器件型号:TUSB1002A
主题中讨论的其他器件:HD3SS3220

尊敬的团队:

   我的客户正在设计采用 TUSB1002A 和 HD3SS3220的 Type C USB 3.0主机。

   下面显示了简化的方框图。

    它们发现、当连接到 USB 3.0环回插头并执行数据传输速度测试时、速度仅为 USB2.0。

    如果旁路为 TUSB1002A、则环回测试通过、速度高达 USB 3.0。

    但是、如果将环回插头替换为 USB 3.0硬盘驱动器、则 TUSB1002A 和 HD3SS3220的数据传输速度可高达 USB 3.0。

    

您是否愿意建议我们可以尝试什么?

谢谢

此致、

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否通过私人消息向我们发送原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍需要帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

       感谢你的帮助。

       现在似乎没有问题。

    此致、

    Edward