请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB1002A 主题中讨论的其他器件:HD3SS3220、
尊敬的团队:
我的客户正在设计采用 TUSB1002A 和 HD3SS3220的 Type C USB 3.0主机。
下面显示了简化的方框图。
它们发现、当连接到 USB 3.0环回插头并执行数据传输速度测试时、速度仅为 USB2.0。
如果旁路为 TUSB1002A、则环回测试通过、速度高达 USB 3.0。
但是、如果将环回插头替换为 USB 3.0硬盘驱动器、则 TUSB1002A 和 HD3SS3220的数据传输速度可高达 USB 3.0。
您是否愿意建议我们可以尝试什么?
谢谢
此致、
Edward