您好专家、
客户发现 PCA9534PWR 有问题、 SDA 信号显示随机低电平。
如何进行进一步检查?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Bobby
我是 CIG 的硬件工程师、我提出了这个 PCA9534问题。
问题是可重复的,如果出现故障的 PCA9534在电路板上电、则 SDA 的信号几乎每次都可以发现为低电平。
我们通过 交叉验证找到了这个失败的 PCA9534。 当我们移除总线上的所有其他 I2C 器件时、SDA 的信号保持低电平、但如果我们移除 PCA9534、信号将恢复正常。 我们通过 示波器检查了这些信号。
下图是 Vcc 上电波形 和断电波形。 Vcc 上电斜升速率没有出现异常情况。[报价用户="Bobb"]斜升速率[/报价][报价用户="Bobb"]斜升速率[/报价]