This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9534:PCA9534PWR-SDA 随机低电平

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9534

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/926441/pca9534-pca9534pwr-sda-random-low

器件型号:PCA9534

您好专家、

客户发现 PCA9534PWR 有问题、 SDA 信号显示随机低电平。

如何进行进一步检查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shenhua、

    问题的可重复性如何?

    客户如何能够确认 PCA9534的原因? (除了我们之外、他们是否移除了总线上的所有 I2C 器件? 他们是否进行了电流表检查?)

    Vcc 上电斜升速率是什么样子的?

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby

    我是 CIG 的硬件工程师、我提出了这个 PCA9534问题。

    问题是可重复的,如果出现故障的 PCA9534在电路板上电、则 SDA 的信号几乎每次都可以发现为低电平。

    我们通过 交叉验证找到了这个失败的 PCA9534。 当我们移除总线上的所有其他 I2C 器件时、SDA 的信号保持低电平、但如果我们移除 PCA9534、信号将恢复正常。 我们通过 示波器检查了这些信号。

    下图是 Vcc 上电波形 和断电波形。 Vcc 上电斜升速率没有出现异常情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby

    我是 CIG 的硬件工程师、我提出了这个 PCA9534问题。

    问题是可重复的,如果出现故障的 PCA9534在电路板上电、则 SDA 的信号几乎每次都可以发现为低电平。

    我们通过 交叉验证找到了这个失败的 PCA9534。 当我们移除总线上的所有其他 I2C 器件时、SDA 的信号保持低电平、但如果我们移除 PCA9534、信号将恢复正常。 我们通过 示波器检查了这些信号。

    下图是 Vcc 上电波形 和断电波形。 Vcc 上电斜升速率没有出现异常情况。[报价用户="Bobb"]斜升速率[/报价][报价用户="Bobb"]斜升速率[/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于此对话已脱机、我将在内部关闭此主题。

    -Bobby