This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD11:SN65HVD11QD 星形连接

Guru**** 2801625 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1450, THVD1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/927696/sn65hvd11-sn65hvd11qd-star-connection

器件型号:SN65HVD11
主题中讨论的其他器件:THVD1450THVD1410

您好,TI 接口支持团队,

      根据 所附的图,我在 PCB 和项目 PCB 之间的连接中使用 SN65HVD11QD 部件(图中的星型连接与每个 PCB 的距离为50cm,PCB 距离为10cm)。 您能不能推荐找到端接电阻器的位置,  有13个 SN65HVD11QD I 使用连接在一起。  

      1.模式 操作#1:4个装置在一个 PCB 中连接在一起,3个 PCB 在主 PCB 上并联连接在一起(图中#4),不带 PC。  

      2.模式操作#2:PC 到13 X SN65HVD11QD 系统的连接(根据下图)。

   

B.R

Alexander Burtakov

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于这样一个短距离网络、该位置并不是那么重要。 通过连接的延迟将仅为几 ns、这比差分信号的转换时间短。 我建议在电缆末端的方便位置尝试端接。 通常、端接将放置在网络的两个不同端点。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max,

      感谢您的快速响应,

    1.我现在进行重新设计,我的核心问题是    ,对于这条总线来说,它的相对较小的485网络距离是13 X IC 的,这是指它像我上图所说的那样需要星形网络连接(带有星形的主干)或菊花链总线连接: 从 PCB 4到 PCB3,再经过 PCB2和 PCB1,然后返回到 PCB 主#4 (链的~2.5m)? 。

    2. SN65HVD11QD 是否最适合此网络连接?

    B.R

    Alex Burrtakov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    我认为这两种方法之间不会有太大差异。  菊花链方法根本不会产生残桩、因此可以通过远端端接来完全缓解反射。  但是、从仅50厘米的残桩产生的反射也相当小、因此如果星型连接在您的应用中更加方便、那么我认为您无需更改它。  您是否可以尝试使用它并测量 RS-485信号以验证它们看起来是否正常?

    顺便说一下、残桩反射对信号的影响程度取决于存根下的传播延迟与信号上升/下降时间的比较情况。  因此、RS-485收发器通常与驱动器输出上的上升/下降时间不同、相应地、支持的最大位速率也不同。  当选择收发器时、通常对残桩效应的抗扰度最大、但"速度"要比应用所需的"速度"稍快一些。

    尽管如此、为了帮助您推荐最佳器件、了解预期的工作比特率将会很有帮助。

    不过、一般来说、与上一代 SN65HVD1x 器件相比、我建议使用 THVD1410或 THVD1450这类较新的器件。  它们在支持的 VCC 范围、A/B 上的工作电压范围、ESD 抗扰度和封装可用性方面进行了一些改进。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

       感谢您的回复,  

    菊花链方法根本不会产生桩模块 -->此配置可实现类似的连接示例。  连接到每个 PCB 以及 PCB 的整体 连接。 2 总线远端的电阻端接。 根本没有残桩。

      上面介绍的图是组合拓扑 :每个 PCB 都是星型,每个 PCB 都有3个星型射线,每个 PCB 都有菊花链。

      

     B.R

    Alex

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您分享更新后的图表。  您所展示的是理想的信号路由、因为它在每个节点之间完全菊花链、从而提供了一种简单的线性拓扑。  这种连接不会出现任何信号完整性问题。

    如果这种接线在实践中很困难、那么我认为即使设置不理想(因为距离很短)、您仍会有一个正常工作的系统、但最好进行测试以进行确认。

    最大