This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9518:关于 VOL 过冲电压

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/927539/pca9518-about-vol-overshoot-voltage

器件型号:PCA9518

尊敬的 TI:

写入时 PCA9518的 Bus0波形与数据表中的以下内容类似、但在我们的测试中存在高达1.62V 的过冲。

那么、我们想与您一起检查过冲电压是否是可接受的电缆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lifang、

    您是否可以修改上拉电阻器(使其略弱/略高)或在 SCL 上添加一些电容(不太大)?

    这里的过冲对我来说有点关系。 最好是稍微抑制过冲。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢您的快速回复。

    我将尝试您的建议、我需要判断结果。

    因此、我仍然想知道最大过冲的规格。 请听我说。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lifang、

    最大过冲将取决于 B 侧的负载条件、并且可能随器件/温度而变化。 我们对它的过冲没有特性。 如果您询问最大可接受过冲值是多少、我认为这不是干扰期间标准中的规格、但如果过冲低于 Vcc 的30%、我会认为这是最好的。

    -Bobby