This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:用于低分辨率显示的 LVDS 时钟速度

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS822, SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/927537/sn65dsi83-lvds-clock-speed-for-low-resolution-display

器件型号:SN65DSI83
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS822

您好!

我希望使用许多论坛帖子中提到的双芯片解决方案 SN65DSI83和 SN65LVDS822将 MIPI-DSI 转换为 RGB666。 我的显示分辨率仅为320x240、18bpp。 像素时钟的刷新率约为6MHz @60Hz。

根据 SN65DSI83数据表、LVDS 时钟(具有像素时钟时应为1:1)范围为25MHz 至154MHz。

鉴于 SN65DSI83不适用于我的应用、您是否有适用于320x240分辨率显示屏的 MIPI-DSI 转 RGB 的其他解决方案?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    抱歉、我们没有任何能够支持如此低的频率和分辨率的解决方案。

    此致、

    I.K.