Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS822, SN65DSI83
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DSI83 主题中讨论的其他器件:SN65LVDS822、
您好!
我希望使用许多论坛帖子中提到的双芯片解决方案 SN65DSI83和 SN65LVDS822将 MIPI-DSI 转换为 RGB666。 我的显示分辨率仅为320x240、18bpp。 像素时钟的刷新率约为6MHz @60Hz。
根据 SN65DSI83数据表、LVDS 时钟(具有像素时钟时应为1:1)范围为25MHz 至154MHz。
鉴于 SN65DSI83不适用于我的应用、您是否有适用于320x240分辨率显示屏的 MIPI-DSI 转 RGB 的其他解决方案?