This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB924-Q1:DS90UB924中没有输出

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/924416/ds90ub924-q1-there-is-no-output-in-ds90ub924

器件型号:DS90UB924-Q1

大家好 、

我的客户现在使用 DS90UB947和 DS90UB924。 并遇到问题。

1.偶尔加电时没有视频输出、

2.测试发现 SOC 输出到947的 LVDS 信号正常

3.924输出 LVDS CLK 信号(CLK=51.2MHz)正常、但924 输出 LVDS 数据仅具有1.2V 偏置电压 、 根本没有数据信号。

4、所有 GPIO 工作正常。 GPIO 0-3可以正常通过。

对于947、寄存    器在924具有 LVDS 数据输出且没有 LVDS 数据输出之间没有区别。

对于924、   

0X2B:当924具有 LVDS 数据输出时、0x2B = A8;当924没有 LVDS 数据输出时、0x2B = a0。 该寄存器不在手册中介绍、我们无法对其进行修改。 假定它是只读寄存器

0X5F: 当924具有 LVDS 数据输出时、0x5F = 32;当924没有 LVDS 数据输出时、0x5F = 33。 该寄存器被标记为只读寄存器、但不解释每个位的含义。

请提供一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    您可能必须对系统应用947勘误表。 我将离线与您分享。

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charley、

    客户使用947和924。

    锁定始终为高电平且正常、 I2C 通信也始终正常。

    它们使用947 PAT (仅设置0x65=0x04)中的内部 CLK、并在设置0x65=0x04之后使用。 924中的 CLK 输出为25MHz、但它仍然没有输出数据、仅具有 clk。

    我是否可以问:

                   如果我想在947 PAT 中启用内部时钟、我是否只需要设置0x65=0x04?

                   为什么924没有输出,即使是947也使用 PAT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    您需要使用0x64和0x65的组合。 仅使用0x65、您不会启用 PatGen。  

    请在此处查看此文档。  https://www.ti.com/lit/an/snla132e/snla132e.pdf

    第 4.2节内部默认时序配置

    此致、

    蔡夏利