大家好 、
我的客户现在使用 DS90UB947和 DS90UB924。 并遇到问题。
1.偶尔加电时没有视频输出、
2.测试发现 SOC 输出到947的 LVDS 信号正常
3.924输出 LVDS CLK 信号(CLK=51.2MHz)正常、但924 输出 LVDS 数据仅具有1.2V 偏置电压 、 根本没有数据信号。
4、所有 GPIO 工作正常。 GPIO 0-3可以正常通过。
对于947、寄存 器在924具有 LVDS 数据输出且没有 LVDS 数据输出之间没有区别。
对于924、
0X2B:当924具有 LVDS 数据输出时、0x2B = A8;当924没有 LVDS 数据输出时、0x2B = a0。 该寄存器不在手册中介绍、我们无法对其进行修改。 假定它是只读寄存器
0X5F: 当924具有 LVDS 数据输出时、0x5F = 32;当924没有 LVDS 数据输出时、0x5F = 33。 该寄存器被标记为只读寄存器、但不解释每个位的含义。
请提供一些建议吗?