This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867ERGZ-R-EVM:DP83867ERGZ

Guru**** 2541020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/925919/dp83867ergz-r-evm-dp83867ergz

器件型号:DP83867ERGZ-R-EVM

对于我们的应用、我们需要使用介质相关接口将两个千兆位以太网收发器连接在一起、形成一种无变压器 PHY 到 PHY 的连接。 在另一个设计中、我们将其放置在两个 PHY 100nF 系列之间、如下所示:

我的问题是 :DP83867ERGZ 是相同的吗?  
 一侧是 DP83867ERGZ、另一侧则是不同的 PN、在某些情况下是 KSZ9031、但另一侧也是目前未知的 PN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    我的末尾未加载图像 您可以重新连接吗?

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    是:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    是的、连接电气正常。 由于我们在数据表中没有这种情况、因此请告诉我、您是否在这种非标准耦合方式中发现任何问题。  

    --

    此致、

    Vikram