请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867ERGZ-R-EVM 对于我们的应用、我们需要使用介质相关接口将两个千兆位以太网收发器连接在一起、形成一种无变压器 PHY 到 PHY 的连接。 在另一个设计中、我们将其放置在两个 PHY 100nF 系列之间、如下所示:
我的问题是 :DP83867ERGZ 是相同的吗?
一侧是 DP83867ERGZ、另一侧则是不同的 PN、在某些情况下是 KSZ9031、但另一侧也是目前未知的 PN。