主题中讨论的其他器件: AM5726
大家好、
我的客户使用 AM5726+DP83822H、但 AM5726无法通过 MDIO 找到 PHY ID。 我已阅读我们的应用手册"DP83822IEEE802.3合规性和调试"第4.1节、并且所有项目都在客户电路板上满足。 我还进行了以下测试、
1.将复位脉冲时间增加到5ms,无法解决此问题;
2.检查复位上升沿的所有自举引脚电压、所有引脚均符合其目标。
3.即使他们不使用 LED_1、我也允许他们使用上拉电阻器来防止 PHY 进入不知道的状态、无法解决这个问题;
4.让客户从0-31读取 PHY 地址,找不到任何 PHY ID。
您是否有其他想法来找出根本原因? 谢谢。
BR、
查尔斯·林