This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:找不到 PHY ID 问题讨论

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822H, AM5726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/919881/dp83822h-cannot-find-phy-id-issue-discussion

器件型号:DP83822H
主题中讨论的其他器件: AM5726

大家好、

我的客户使用 AM5726+DP83822H、但 AM5726无法通过 MDIO 找到 PHY ID。  我已阅读我们的应用手册"DP83822IEEE802.3合规性和调试"第4.1节、并且所有项目都在客户电路板上满足。 我还进行了以下测试、

1.将复位脉冲时间增加到5ms,无法解决此问题;

2.检查复位上升沿的所有自举引脚电压、所有引脚均符合其目标。  

3.即使他们不使用 LED_1、我也允许他们使用上拉电阻器来防止 PHY 进入不知道的状态、无法解决这个问题;

4.让客户从0-31读取 PHY 地址,找不到任何 PHY ID。  

您是否有其他想法来找出根本原因? 谢谢。

BR、

查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    预期的 phy id 是什么?该 phy-id 的自举电阻器是什么(上拉和下拉用于在相应引脚上配置此 phy id)? MDC-MDIO 总线上是否有多个设备:物理 ID 是否会发生冲突?  

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    ID = 0x03。 总线中有4个 PHY、其他3个 ID 为00 01 02、可由 AM5726读取。 只能读取 Id=0x03、下拉和上拉电阻值低于、

    D0:RH=2.49k、RL=NC

    D1:NC、NC

    D2:NC、NC

    D3:NC、NC

    我检测到了所有 strp 引脚电压、并且它符合数据表中的目标。  

    您在这里是否有其他建议来找出根本原因? 谢谢。

    BR、

    查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    加电序列是否与数据表中建议的值匹配? 是否有一个晶体连接到器件或振荡器? 如果振荡器被连接、那么在电源变得稳定之前它是否稳定? rbias 引脚上的电压电平是多少?

    如果可能、请分享原理图。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vikram、  

    加电顺序与数据表中建议的顺序一致。 客户使用晶体。 您可以看到下面的原理图。

    如果在电源稳定之前振荡器不稳定、复位脉冲将解决此问题、会发生什么情况? 谢谢。  

    BR、

    查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    是的、如果我们在时钟稳定后应用复位脉冲、phy 应恢复到正确的状态。 复位是否有帮助? 您是否测量了 rbias 引脚电压?

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    如果我们 向该 PHY 应用复位脉冲、这将不起作用。 RIA 电压大约为0.97V、与 EVM 对齐。 如果 DP83822进入某种未知模式、是否将复位脉冲使 PHY 退出该模式?  

    可以在此处分享任何其他建议、以确定根本原因? 谢谢。

    BR、

    CL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    这是否意味着应用复位脉冲没有帮助? 我假设序列如下:耗材加电=>等待一段时间(?) =>将 resetn 引脚切换为低电平=>将其保持为低电平一段时间(?) =>将 RESET 引脚切换为高电平=>等待 T2时间(?) =>开始读取寄存器(在数据表的复位时序图中、有 T2参数在复位后谈论有效的 MDC 时钟)。 让我们确认这些延迟的时序和值。

    我们还可以检查是否满足 MDC/MDIO 时序要求(数据表的串行管理时序部分)。

    从 Rbias 电压来看、phy 似乎已加电、但尽管 phy id 的自举电阻器正确、但不知为何不响应 phy id。

    还有其他2个 PHY 也是822还是其他供应商提供的?

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    是的。 您是对的、 复位脉冲无法解决此问题。 我检查复位时序、所有这些都符合数据表中声明的技术规格、除了 MDC 信号不能由 AM5726控制、当 复位脉冲被施加到 PHY 时 MDC 始终在此处。  

    我们在同一 MDIO 线路中还有另外2个 DP83822、它们可以由 AM5726读取。 因此、我认为 T2不会影响 PHY ID 读取。 您在这里的看法如何? 谢谢。  

    BR、

    CL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    是的、如果其他 PHY 也是822、这很奇怪。 那么、其他822s 具有 phy 地址1和2? (0不是支持的地址)。 我不知道 phy id 为3的任何问题、但我们可以在实验之后进行操作。

    => 关闭其他 PHY 的电源、使它们不会干扰 MDC/MDIO 线路、然后尝试使用 phy id 3寻址 phy。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    DP83822应支持 PHY ID。 我们已经尝试过您在此处推荐的方法、结果是相同的。 您还可以通过哪些其他方法来解决此问题? 谢谢。

    BR、

    CL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    DP83822应支持 PHY ID。 我们已经尝试过您在此处推荐的方法、结果是相同的。 您还可以通过哪些其他方法来解决此问题? 谢谢。

    BR、

    CL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CL、

    是的、你是对的。 我假定默认值(没有任何设置)为最小 phy id 地址。

    我还能想到的是、将无响应 PHY 的 phy id 从03更改为01 (查看特定自举设置本身是否存在问题)。 您是否也尝试过此操作?

    COL 引脚是否连接到自举以外的任何位置(对于 phy id = 3)? 对于其他 PHY、它是否不同?

    我想您之前提到过、您已检查自举引脚的电压电平。 COL 引脚的电压电平是多少?

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    感谢您在此处的回复。 通过在 MDIO 线路中添加一个串联的22 Ω 电阻器可以解决该问题。 我理解这很奇怪、因为我们以前将 CLK 频率更改为较慢的速度、但它无法解决这个问题。 如果您能在这里分享您的专业经验、我将不胜感激。 谢谢。

    BR、

    CL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    是的、这很奇怪。 客户是否分享了 MDC 和 MDIO 的一些波形(带和不带22欧姆)? MAC 端是否建议使用22欧姆电阻?

    这个22欧姆电阻是否仅用于 phy id 为3的 phy?

    查看这3个 PHY 的 MDIO 布线布局将非常有趣。

    让我们知道您的发现、它将帮助我们将这一解决方案作为类似的已用布局/MAC 的可能解决方案。  

    --

    此致、

    Vikram