This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1208:IN0+/-输入电压

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/925079/lmh1208-in0---input-voltage

器件型号:LMH1208

大家好、

IN0+/-需要外部4.7uF 交流耦合电容。
IN0+和 IN0-摆幅以0V 为中心。

另一方面、输入共模电压(VIN0_CM)为2.06V (典型值)。

我猜 IN0+/-具有内部上拉和下拉电阻。

2.03V 时为5k_Ohm 上拉电阻和8k_Ohm 下拉电阻

这种猜测是否正确?
然后、您可以告诉我内部电阻值吗?

此致、
哈塞加瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的理解是正确的。 内部弱偏置会将典型共模电压集中 在大约2.06V 的位置。  偏置较弱是由高值电阻分压器造成的。 电阻器值按您记下的5K 和8K 欧姆的顺序排列。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    您能告诉我内部电阻器的具体值吗?

    此致、

    哈塞加瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasegawa-San、

    我检查了这些电阻器值、但尚未对其进行特性描述。 这两个电阻器在不同批次之间的比率可提供典型的2.06V 直流共模电压。

    此致、Nasser