请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH1208 大家好、
IN0+/-需要外部4.7uF 交流耦合电容。
IN0+和 IN0-摆幅以0V 为中心。
另一方面、输入共模电压(VIN0_CM)为2.06V (典型值)。
我猜 IN0+/-具有内部上拉和下拉电阻。
2.03V 时为5k_Ohm 上拉电阻和8k_Ohm 下拉电阻
这种猜测是否正确?
然后、您可以告诉我内部电阻值吗?
此致、
哈塞加瓦