This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2S300:CC 电池电量耗尽电阻器

Guru**** 1861970 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD2S300, TPD6S300, TPD6S300A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/925289/tpd2s300-cc-dead-battery-resistor

器件型号:TPD2S300
主题中讨论的其他器件: TPD6S300TPD6S300A

大家好、

我对 CC 无电电池电阻器功能有几个问题。
1) 1)未提供 TPD2S300时、无电电池电阻器是否通过 CC 偏置供电工作?
2) 2) TPD2S300、TPD2S600和 TPD2S600A 之间的无电电池性能有何差异
  (在 TPD2S600A 数据表中、它看起来比 TPD2S600更具优势。)

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)下面是数据表的摘录、其中介绍了 TPD2S300的无电电池功能

    当 USB Type-C 连接器是电池供电设备的唯一电源时、即使电池电量耗尽、该设备也必须能够通过 USB Type-C 连接器充电。 为了使 USB Type-C 电源适配器为 VBUS 供电、接收器件的 CC 引脚上必须暴露 RD 下拉电阻。 这些 RD 电阻通常包含在 USB Type-C CC/PD 控制器中。 但是、当使用 TPD2S300来保护 USB Type-C 端口时、当移动设备不能通电时、器件内部的 OVP FET 会隔离 CC/PD 控制器中的这些 RD 电阻。 这是因为当 TPD2S300不能通电时、OVP FET 会关断、以确保在电池电量耗尽的情况下提供过压保护。 因此、TPD2S300集成了高电压、无电电池 RD 下拉电阻器、可在具有高电压 OVP 保护的同时为无电电池充电。 当 TPD2S300未通电且从电源适配器连接了 RP 上拉电阻器时、该 RP 上拉电阻器会激活 TPD2S300内部的 RD 电阻器。 这样、即使在电池电量耗尽的情况下、也可以从电源适配器应用 VBUS。 µs 将电源恢复到系统并恢复到其 VPWR 引脚上的 TPD2S300、TPD2S300会移除其 RD 下拉电阻并在200 μ s 内打开其 OVP FET。 TPD2S300在 CC 线路上未暴露 RD 或 PD 控制器 RD 暴露的时间更短、在最坏的情况下、大约为30µs μ s、 为了最大限度地降低发送器件中 USB-C/PD 控制器将其解释为与接收器断开的可能性。 这种连接方式保持不间断。

    2) 2)我不认为 TPD2S600和 TPD2S600A 是我们产品系列中的器件。 您是否能够再次检查是否引用了正确的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    非常感谢您对1)的友好解释。
    关于2)、很抱歉、这是我的拼写错误。 请允许我再次提问。

    2) 2) TPD2S300TPD6S300 TPD6S300A 之间的无电电池性能有何差异
      (在 TPD6S300A 数据表中、它看起来比 TPD6S300更有优势。)

    提前感谢。
    S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些是我认为您所指的器件、但我想确保。  

    TPD2S300和 TPD6S300之间的电池电量耗尽性能相同。 唯一的区别是 TPD6S300具有更多的保护通道。 正确的做法是、TPD6S300A 改进了无电电池性能。 TPD6S300A 数据表的第8.3.5节对这些差异进行了说明。 阅读这些章节后、如果您有任何问题、请告诉我