主题中讨论的其他器件: TPD6S300、 TPD6S300A
大家好、
我对 CC 无电电池电阻器功能有几个问题。
1) 1)未提供 TPD2S300时、无电电池电阻器是否通过 CC 偏置供电工作?
2) 2) TPD2S300、TPD2S600和 TPD2S600A 之间的无电电池性能有何差异?
(在 TPD2S600A 数据表中、它看起来比 TPD2S600更具优势。)
提前感谢。
S.Sawamoto
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我对 CC 无电电池电阻器功能有几个问题。
1) 1)未提供 TPD2S300时、无电电池电阻器是否通过 CC 偏置供电工作?
2) 2) TPD2S300、TPD2S600和 TPD2S600A 之间的无电电池性能有何差异?
(在 TPD2S600A 数据表中、它看起来比 TPD2S600更具优势。)
提前感谢。
S.Sawamoto
您好!
1)下面是数据表的摘录、其中介绍了 TPD2S300的无电电池功能
当 USB Type-C 连接器是电池供电设备的唯一电源时、即使电池电量耗尽、该设备也必须能够通过 USB Type-C 连接器充电。 为了使 USB Type-C 电源适配器为 VBUS 供电、接收器件的 CC 引脚上必须暴露 RD 下拉电阻。 这些 RD 电阻通常包含在 USB Type-C CC/PD 控制器中。 但是、当使用 TPD2S300来保护 USB Type-C 端口时、当移动设备不能通电时、器件内部的 OVP FET 会隔离 CC/PD 控制器中的这些 RD 电阻。 这是因为当 TPD2S300不能通电时、OVP FET 会关断、以确保在电池电量耗尽的情况下提供过压保护。 因此、TPD2S300集成了高电压、无电电池 RD 下拉电阻器、可在具有高电压 OVP 保护的同时为无电电池充电。 当 TPD2S300未通电且从电源适配器连接了 RP 上拉电阻器时、该 RP 上拉电阻器会激活 TPD2S300内部的 RD 电阻器。 这样、即使在电池电量耗尽的情况下、也可以从电源适配器应用 VBUS。 µs 将电源恢复到系统并恢复到其 VPWR 引脚上的 TPD2S300、TPD2S300会移除其 RD 下拉电阻并在200 μ s 内打开其 OVP FET。 TPD2S300在 CC 线路上未暴露 RD 或 PD 控制器 RD 暴露的时间更短、在最坏的情况下、大约为30µs μ s、 为了最大限度地降低发送器件中 USB-C/PD 控制器将其解释为与接收器断开的可能性。 这种连接方式保持不间断。
2) 2)我不认为 TPD2S600和 TPD2S600A 是我们产品系列中的器件。 您是否能够再次检查是否引用了正确的器件?