主题中讨论的其他器件: DS25BR204
您好!
我有一个使用 DS90UR124作为 解串器的器件、现在我想让转换器重复该器件的几个 LVDS 输出、我该怎么做。 我知道 DS90UB926Q 和 DS90UB925Q 可以重复 FPD-Link III、但不能重复 FPD-Link II
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的用户6391035:
从原始设备到 UR124的链接是 FPDII。 然后、UR124通过 RGB 连接到925 (TX 源)、如925数据表的图16所示:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds90ub925q-q1.pdf
可以在中继器应用中使用 FPD-link III。
此致、
Bryan Kahler
您好、Bryan、
感谢您的快速回复。 那么、您的意思是、我们需要在中继器连接(926和925)之前添加额外的925、对吧?
如果我们要将中继器模式用于1:2、我们需要一个926作为接收器、两个925作为发送器、对吧? 它似乎使用的芯片组太多了。 我发现有一个中继器芯片 ds25br204、它是否与 FPD link II 兼容? 如果是、它可以使用更少的芯片组来重复 LVDS 信号。
此致
您好!
我的错误是指 DS25BR204。
CP 是指 LVDS 交叉点器件。 某些具有交叉点功能的器件可能会满足您的应用要求。 以下是这些器件的链接:
此致、Nasser